AVVISO

Raccomandazioni per la protezione dei dati
Per ridurre al minimo il rischio di violazioni della sicurezza dei dati, consigliamo le seguenti azioni organizzative e tecniche per il sistema in cui vengono eseguite le applicazioni. Se possibile, evitare di esporre il PLC e le reti di controllo a reti aperte e a Internet. Utilizzare livelli di collegamento dati aggiuntivi per la protezione, ad esempio una VPN per l'accesso remoto. Installare i meccanismi del firewall. Limitare l'accesso alle persone autorizzate. Utilizzate password ad alta resistenza. Al momento della messa in funzione, modificare le password predefinite esistenti e cambiarle regolarmente.
Utilizzare le funzionalità di sicurezza supportate da CODESYS e dal rispettivo controllore, quali la crittografia delle comunicazioni con il controllore e l'accesso degli utenti intenzionalmente limitato.
La comunicazione con il dispositivo può essere protetta mediante la crittografia e la gestione degli utenti sul dispositivo. È possibile modificare l'impostazione di sicurezza corrente nella scheda "Impostazioni di comunicazione" dell'editor del dispositivo.
Per ulteriori informazioni e istruzioni, consultare: